This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:驻极体麦克风和音频 ADC 的正确连接

Guru**** 2987920 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, PCM3052A, TLV320ADC3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738184/pcm1864-proper-connection-of-electret-microphone-and-audio-adc

器件型号:PCM1864
主题中讨论的其他器件: PCM3052A、 TLV320ADC3001

我正在尝试制作一个线性麦克风阵列、类似于 TIDA-01479参考设计。 我还在使用 PCM1864音频 ADC、但使用驻极体麦克风、而不是参考设计中使用的 MEMS。 但是、我找不到有关如何将驻极体麦克风连接到 ADC 的明确信息。 该参考设计似乎在差分模式下连接每个(MEMS)麦克风、例如使用 VIN1M 和 VIN1P、通过直流阻断电容器(在麦克风的每个端子上一个、是其中一个接地端)进行连接。 但是、该麦克风的数据表中仅以单端方式连接了一个示例、目前为止我可以找到的所有基本驻极体麦克风电路也是如此。  通过检查不同的音频 ADC、 PCM3052A 数据表显示了使用差分连接进行驻极体麦克风的应用、而 TLV320ADC3001数据表显示了单端连接、但未说明连接选择。

两种方式(差分和单端)是否对驻极体麦克风有效?它取决于我使用的 ADC? 在哪里可以找到更多信息? 在单端情况下、似乎为麦克风保留了8个模拟引脚、但我仅使用4个。 其余的引脚应接地还是连接到另一个引脚?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas、

    您为单端或差动突出显示的驻极体麦克风连接只要所用麦克风支持差动模式连接、就是正确的。 对于 PCM1864器件的特定情况、该器件在单端或差分模式下最多支持四个麦克风。 如果在单端模式下使用麦克风、则未使用的输入应保持悬空。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师