This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:SRC4190时钟方案回顾

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758619/src4190-src4190-clock-scheme-review

器件型号:SRC4190

您好、Sirs、

  如果可以 正确支持客户的输入时钟方案、您是否会帮助我们查看以下方框图?

I2S BCLK = 1.536MHz、I2S LRCLK = 48kHz
  
2A。  I2S BCLK = 1.4112MHz、I2S LRCLK = 441.KHz
2b.  I2S BCLK = 1.536MHz、I2S LRCLK = 48kHz
2c.  I2S BCLK = 1.12MHz、I2S LRCLK = 35.2KHz

3A。  I2S BCLK = 1.536MHz、I2S LRCLK = 48kHz
3b.  I2S BCLK = 1.4112MHz、I2S LRCLK = 44.1kHz





谢谢、此致、

陈耀恩
2018年12月27日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您提供详细信息、我将进行同样的回顾、并将返回给您。 由于假期、我现在还可以、但下周之前我会再回来。 感谢您的持续支持。


    此致、
    Ravi