This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:Vbat/三次谐波短路问题

Guru**** 2446850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720614/tpa6211a1-short-to-vbat-3rd-harmonics-issue

器件型号:TPA6211A1

我已经确定了三次谐波问题的根本原因,这是因为我使用了输出直流阻断电容器,RL (32欧姆)充当高通滤波器,并且由于直流阻断电容器,低频性能受到限制。  

我在直流阻断电容器第三次谐波结果之前和之后连接过。

我使用的是 BTL 输出、根据 BTL 输出的数据表、不需要直流阻断电容器。

如果是、我想移除直流阻断电容器以提高音频性能。

是否可以移除直流阻断电容器? 在 VO-/VO-引脚处短接至 VBA (高达32V) t 或短接 GND 条件时、IC 是否安全?

TPA6211A1放大器 VCC 为5V、据我所知、BTL 输出不会损坏至5V。 在没有隔直电容器的情况下、在输出引脚上短接32V 电池是否安全?

请帮助我解决这三次谐波和低频问题。

谢谢。 e2e.ti.com/.../Before-DC-blocking-capacitor.pdfe2e.ti.com/.../After-DC-blocking-capacitor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhan、

    如果该器件使用 BTL 输出、则不需要隔直电容器。
    如果输出引脚短接至32V 电池、则器件很容易损坏。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    输出直流阻断电容器导致极差的低频响应。

    除直流阻断外、是否还有其他方法可保护32V 电池短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhan、

    遗憾的是、我没有设计过保护电路、也没有在这样的应用中工作。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师