This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:平衡比随负载变化

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718705/drv135-balance-ratio-variation-with-load

器件型号:DRV135

你(们)好

DRV135数据表规定、当使用测试电路加载时、SBR 的"稳定比率"为-35dB (最小值)(数据表中的图26)。

该比率随负载变化多大?  即、当负载为10千欧时、比率是多少?  

它是增加还是减少?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    我不认为我们在不同的负载条件下进行信号平衡比测量。 尽管如此、该参数在很大程度上取决于 DRV135中两个内部50欧姆电阻器之间的匹配、并且由于每个50欧姆电阻器上的压降增加、失配会随着负载的增加而增加。 因此、10k 负载条件下的 SBR 应优于所示的600 Ω 负载情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis