This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2026D2:关断序列-2

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2026D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758360/tpa2026d2-shut-down-sequence--2

器件型号:TPA2026D2

大家好、

我的客户 认为 TPA2026D2的关断序列如下。
--------------------------------------
写入0x03 (01H 寄存器):禁用左右放大器
写入0x23 (01H 寄存器):SWS=1
等待80us
应用 SDZ 高电平至低电平
--------------------------------------

 等待时间是否超过80us ?
该问题的背景是数据表显示"将 SWS 从0更改为1后、请勿中断关断序列。" 因此、我想 确认一下。
图29是否显示需要超过1.6ms 的等待时间?



此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    图29显示了 SWS 位在从0更改为1后如何影响输出。 如图29所示、在应用软件关断后、输出立即关断。 因此、在客户的关断序列中、80us 就足够了。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的友好支持。
    我知道80us 就足够了。

    以下哪一项意味着以下关断序列不是 Plobem?
    我 想确认一下、以防万一。
    --------------------------------------
    写入0x03 (01H 寄存器):禁用左右放大器
    写入0x23 (01H 寄存器):SWS=1
    等待80us
    应用 SDZ 高电平至低电平
    --------------------------------------

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    关断顺序正确。 如果应用此序列、则不会出现任何问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.