This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:数字混频器

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, PCM1864, PCM1862, PCM1863, PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720780/pcm1864-digital-mixer

器件型号:PCM1864
主题中讨论的其它部件:PCM1865、 PCM1862、 PCM1863、 PCM1860

在 GUI 中找不到 CH2L/CH2R

2.哪个寄存器可以设置此功能? 我们使用 LA 查找寄存器为0x84、但在数据表中找不到该寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    请确保已连接 EVM。 一旦检测到 PCM1864或 PCM1865 EVM、通道2L 和2R 就会在 GUI 中可用。 这是因为其他 EVM (PCM1862和 PCM1863)没有第二对 ADC。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    就 PCM186x 上的数字混频器而言、它允许后置 ADC 混合以及 ADC +传入 I 2S 混合。 此外、 可以在输出信号之前执行音量控制功能。

    关于数字混频器的配置、请单击主题中所示面板中的数字混频器(黑盒)、您应该会看到以下内容:

    请使用此面板配置混音器输入和音量控制...

    就您的问题而言、您能澄清一下寄存器0x84吗? 我不确定您需要对该寄存器执行什么操作、因为它不存在。 您还可以为我提供您的用例、我可能可以帮助您进行正确的配置。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 PCM1865/4 GUI、但在 GUI 中看不到这么多的混频器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您能否确认您是否正在使用 TI PCM1864 EVM?

    如果是、您能否检查器件上的标记并确保电路板具有正确的器件? 提出此问题的原因是该系列中的所有器件(PCM1860/61/62/63/64/65)共享 EVM、您可能看到这一点的唯一原因是 EVM 上的器件不同。

    此致、

    Ravi