This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:在使用 TAS2552之前、是否需要对其进行电流和电压感应校准?

Guru**** 2511035 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756350/tas2552-does-tas2552-require-to-be-calibrated-for-current-and-voltage-sensing-before-using-it

器件型号:TAS2552

您好!

我们在设计中使用两个 TAS2552、并使用 I2S 驱动它们。

我们尝试单独测量两个放大器的电流和电压(针对每次一个 I/V 数据进行配置)。 我们保持一安培的空闲电流,在第二安培上驱动正弦波并测量 I/V。 在下一步中、我们保持第二安培空闲、并首先运行正弦波、然后测量 I/V 虽然 I2C 设置完全相同、但结果却大不相同。

欢迎提供任何解决此问题的指导。

提前感谢。

Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arjun、

    在您的硬件设计方面、您是否在两个 TAS2552上连接了完全相同的组件值? 相同的扬声器值、铁氧体磁珠、电容、电阻等?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是的、两个放大器使用的组件值都是相同的。

    此致、

    Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔琼

    您可以共享您的寄存器设置吗? 是否还可以提供 TAS2552原理图部分? (如果愿意、您可以通过 E2E 聊天向我发送私人消息)。

    此外、您能否提供有关两个放大器的 I/V 感测结果的详细信息? 您是否有任何测量的捕捉、以便我们可以对其进行比较? 这只是为了更好地解决这个问题。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arjun、

    我将关闭此 E2E 主题、因为我们现在正在通过 E2E 聊天检查此问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我确认了您的答案、就像您所解释的那样。  

    为其他论坛成员的利益:

    在低输出功率(瓦特)下、电流传感器不准确。 当我们以1W 或更高的功率驱动负载时、PA 电流传感器精度会变得更好。

    此致、

    Arjun