This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:TLV320AIC1110中的 MCLK 与 PCMCLK 信号

Guru**** 2486965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737335/tlv320aic1110-mclk-vs-pcmclk-signals-in-tlv320aic1110

器件型号:TLV320AIC1110

您好!

关于这些时钟、这只是一个简单的简短问题。 我将此编解码器应用为模拟世界与输出和输入 PCM 信号的 GSM 模块之间的接口。 如果我将此编解码器用作从设备,并且 GSM 模块(128kHz 或2.048MHz)将生成 PCMCLK 信号,是否应将 MCLK 和 PCMCLK 引脚连接在一起? 数据表中提到、在这种情况下、它们可以"绑定在一起"。 但我只想100%肯定它。

此致

Jacek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacek、

    是的、MCLK 和 PCMCLK 引脚可以连接在一起。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Steve! 我曾考虑过这一点、但我需要有经验的人员的确认。

    此致

    Jacek