This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3002D2:单通道音频

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3002D2, TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754407/tpa3002d2-one-channel-audio

器件型号:TPA3002D2
主题中讨论的其他器件: TPA3111D1

尊敬的所有专家:

              客户修改一个通道的原理图、请帮助检查原理图并提出建议。

              下图中的左通道连接如何正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Distin、
    我想您使用的是单端输入模式、对吧? 不建议在输入端使用电阻分压器、因为差分输入端的不平衡可能导致噼啪噪声。 您可以在 AMP 上使用较低的增益设置或缩小输入信号振幅。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-52_5F00_AMPLIFIER.pdfHiShawn:

               是的、我想使用单端输入模式。

               1.我是否知道如何使用 较低的增益稳定?

               2.该原理图的其他组件连接如何、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:
    如果您在 AMP 输出上使用铁氧体磁珠、请将电容器 C1113/C1114/C1117设置为 DNP、仅保留1nF 电容器。 在 SCH 中找不到其他明显的问题。
    有关增益设置、请参阅第22页的"音量控制操作"部分和数据表中的表1。
    BTW、TPA3002D2是一款非常旧的器件。 为什么不考虑将 TPA3111D1用于单声道应用-它具有更好的性能和易于使用。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:

               感谢您的回答。 我建议客户使用新的解决方案 TPA3111D1。 目前、它们仍使用 TPA3002D2。

               此外、客户还将原理图修改为附件。 您能帮您检查一下吗? 如果您有任何疑问、请发送电子邮件至 know.e2e.ti.com/.../8032.SCHEMATIC1-_5F00_-52_5F00_AMPLIFIER.pdf

                

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:
    我看到我之前提到的问题已在最新版本中修复。 我在其中找不到任何其他明显的问题。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shawn:
    明白了、谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-51_5F00_AUDIO-CODEC_2800_ALC.pdfe2e.ti.com/.../1513.SCHEMATIC1-_5F00_-52_5F00_AMPLIFIER.pdfHiShawn:

              客户 添加了 AMP_SD 来控制 AMP 启用/禁用(原理图51)

              您能不能帮助检查 原理图、看看是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:
    SD 引脚控制没有问题。 如果未使用左侧通道、请将 C1129连接到 GND。 请不要忘记将 C1131、C1114和 C1117设置为 DNP。
    此致、
    郑少文