This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:PurePath 控制台图形套件请求

Guru**** 2455300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737875/purepathconsole-purepath-console-graphical-suite-request

器件型号:PUREPATHCONSOLE

尊敬的 Sirs:

我有一些问题

问题1:
我正在使用的 PPC 软件的访问过期日期已过、无法更新。
所以我再次申请了几次、但没有收到批准电子邮件。
如何获得批准电子邮件?

问题2:
PPC 有三种类型:PPC 1.16、PPC 2、PPC 3、但有一个 PPC 请求屏幕。 如果获得批准、我可以使用这三种软件吗?

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、

    问题1:您用于申请访问的地址是什么? 我们可以验证访问状态并查找您的访问请求。
    问题2:是的、一旦您获得 PPC 批准、您就可以下载并使用 PPC 的三个版本中的任何一个。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hasebe-San、

    我研究过这一点、您应该更新访问权限。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan - San、

    感谢你的答复。
    我可以更新 PPC。
    感谢您的善意支持。

    此致、
    哈塞伯