This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4184:加电时初始化器件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720901/src4184-initializing-the-device-upon-power-up

器件型号:SRC4184

我有一位客户在所有四个接口上以从模式使用器件。

客户有一个关于启动时切换/RST 引脚以使器件复位序列生效的问题。   切换/RST 低电平->高电平之间的500ns 最小延迟是否是功能性所必需的?

如果不在时钟处于活动状态时切换/RST、则不会将寄存器设置刷新为默认值、对吧?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gregory:
    SRC4184没有内部 POR (上电复位)、因此需要在上电后强制执行复位序列才能初始化器件。 这是通过确保基准时钟输入有效、外部时钟源提供有效的基准时钟信号并将 RST 置为低电平至少500ns 来实现的、然后再次将 RST 置为高电平以强制复位。 这是器件正常运行所需的一个步骤、不会导致任何意外运行。

    至于寄存器重置为默认值、"是"这条语句是准确的、即寄存器仅在器件重置后默认设置。 谢谢。

    此致、
    Ravi