This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48411:电流限制

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757719/lm48411-current-limit

器件型号:LM48411

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业客户提供支持。

我的客户考虑使用 LM48411并提出了一个问题。

问题

LM48411是否具有电流限制?

如果是、您能否提供其阈值?

问题背景

过去、客户使用 TLV320DAC3100IRHBR、其电流限制在数据表中未进行说明。

因此、客户需要检查 LM48411是否也具有电流限制。

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shota、

    LM48411具有输出短路保护功能。 因此、这实际上不是电流限制、它将在输出短路时保护器件。
    您还应考虑支持的最小负载阻抗为2欧姆: e2e.ti.com/.../722590
    此外、请考虑到大多数 LM 器件上的支持很难、因为评估板通常不可用、因此您应该考虑推广 TPA20xx 系列中的其他器件: e2e.ti.com/.../976946
    目前、我没有评估板、因此无法测试 LM48411短路保护以提供估算的电流阈值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San

    注意到。

    感谢您的回复。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan - San

    让我再问一个简单的问题。
    尽管数据表中的输出功率指定为 THD=10%、但如果输出功率低于这些指定值、则短路不起作用。
    这是我的理解是否正确?

    此致、
    Shota Mago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    麦哥-圣、

    没错。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San

    注意到。

    感谢您的回复。

    此致、

    Shota Mago