This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:外部上拉电阻器的最小值和最大值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734632/tpa2028d1-minimum-and-maximum-value-of-external-pull-up-resistor-s

器件型号:TPA2028D1

尊敬的德州仪器(TI),

我们正在设计中使用 TPA2028D1音频放大器。  我们正在寻找与此器件输出侧/结合使用的外部上拉电阻器的最小值和最大值。  请提供建议。

谢谢、

Mike Jahed

mjahed@dexcom.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品。
    我对您的问题感到困惑、是否要在器件输出上使用外部上拉电阻器?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    谢谢你。 抱歉、我指的是输入端。 我们使用的是模拟器件/线性技术 LTC4311 I2C 总线加速器。 该器件的功能是在事务处理后以快速上升时间将 I2C 总线线路(时钟和数据)动态拉回高电平。 由于市场上的组件短缺、此 LTC4311 I2C 总线加速器电源短路、我们正在考虑将其从电路中移除的可能性。

    I2C 总线上的器件之一是 TPA2028D1音频放大器。 因此、如果我们从电路中移除 LTC4311 I2C 总线加速器、则 TPA2028D1输入侧信号的上升时间可能会明显变慢。 为了缩短 TPA2028D1输入端信号的上升时间(使其更快)、我们需要在其输入端使用外部上拉电阻器。

    我们的问题是、为了缩短输入侧信号的上升时间、我们将在 TPA2028D1的输入侧放置外部上拉电阻器的建议最小值和最大值是多少?

    谢谢、

    Mike Jahed
    组件工程师
    Dexcom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    始终建议使用高值的上拉电阻器。 TPA2028D1EVM 使用2kΩ Ω 的上拉电阻器、因此您可以选择更高或等于2kΩ Ω 的上拉电阻器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    非常感谢您的支持。 请回答另一个问题(最后一个问题):当您测量 TPA2028D1EVM I2C 总线侧信号的上升时间时、您是否使用10%至90%的信号电平或20%至80%的信号电平?

    此致、
    Mike Jahed
    组件工程师
    Dexcom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉耽误你的时间。 我没有任何上升时间百分比、但您可以在 数据表中找到 I2C 时序要求。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师