This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580-Q1:输入偏置电流与温度间的关系

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720674/rc4580-q1-input-bias-current-vs-temperature

器件型号:RC4580-Q1

请告诉我们 输入偏置电流与温度间的关系。

图9仅显示了-40°C 至85°C 的温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kura-San、

    遗憾的是、审查后、除数据表中已包含的数据外、没有其他数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器