This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:LM386

Guru**** 2460390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758558/lm386-lm386

器件型号:LM386

图9.2.3 (具有50增益的 LM386)显示了10 MFD 电容为非极化电容。 图9.2.2 (增益= 200的 LM386)显示了10 MFD 电容。 极化。

我想使用9.2.3配置是否是非极化的正确配置或是否为拼写错误?

参考 TI SNAS545C 2017年5月 lm386

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    两种配置都是正确的。 您可以在增益引脚之间使用极化或非极化电容器。 但是、由于内部电路、当使用极化电容器时、电容器的(+)端子必须连接到引脚1、(-)端子必须连接到引脚8、如图9.2.2所示。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您回答我的问题、10 MFD 非极化盖太大、无法安装在电路板上。

    罗伊