This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104 -保护二极管:也在(HP)输出端?

Guru**** 2455300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733579/tlv320aic3104-tlv320aic3104---protection-diodes-also-at-the-hp-outputs

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

TLV320AIC3104的数据表中说(第10.3.8秒-输入阻抗和 VCM 控制):

'但是、请注意、器件上的引脚确实包含连接到 AVDD 和 AVSS 的保护二极管电路。'

我的问题是:上述陈述是否适用于所有信号引脚、还是仅适用于输入信号引脚?

如果不是全部、那么问题是:如何保护 HP 输出免受过压影响(我知道存在短路/过流保护)。 用例很简单:对于耳机、通常具有3.5mm 音频插孔连接器。 如果因任何原因将另一台设备的输出插入 HP 插孔、该怎么办? AIC3104是否已烘烤? 它是否受到保护? 如果是、这种保护的安全范围是多少?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaime、

    HP 输出引脚确实具有内置的 ESD 保护电路。 如果您需要的东西不止这些、您需要在外部添加它。

    此致、
    -Steve Wilson