This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:用于两个器件配置的 SYNC 引脚连接

Guru**** 2455300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737851/tpa3255-sync-pins-connection-for-two-devices-configuration

器件型号:TPA3255

你(们)好  

您能否告诉我如何为两个器件配置连接同步引脚?  

器件1 OSC_IOP 连接到器件2 OSC_IOP 或  

器件1 OSC_IOP 连接到器件2 OSC_IOM

谢谢!

Py Tsai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PY:
    根据 OSC_I/O 连接的极性、将为从器件设置通道间延迟、如下所示:
    •从器件1模式具有正常极性(主器件+至从器件+和主器件-至从器件-)
    •从器件2模式具有反极性(主器件+至从器件-和主器件-至从器件+)
    请在第10.2.4.1.4节中找到更详细的解释。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    在本例中、我使用两个 TPA3255。 一个是主器件。 第二个 TAS3255在从器件1中如何进行大声疾呼? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PYT:

    您可以将其设置为从机1或从机2模式、在这两种模式下都将执行相同的操作。

    Justin