This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双通道 R/L 2W 4 Ω 的2:1开关。 对于 I2S 信号、我可以建议使用哪种 TI 解决方案?

Guru**** 2460390 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758103/2-1-switch-for-two-channel-r-l-2w-4--which-ti-solution-can-i-suggest-for-i2s-signals

主题中讨论的其他器件:TS3A44159TMUX1574

大家好、  

我的客户需要 I2S 开关:

SPK 2:1开关、用于双 通道 R/L 2W 4 Ω  

我可以为他推荐 TS3A44159吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user5799069、

    新型 TMUX1574器 件是2:1、4通道数字信号开关的理想选择。  

    我还在开关和多路复用器搜索栏中键入了"I2S 开关"、并找到了这些帖子。

    谢谢、

    Adam