This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49724:1nF 输出电容

Guru**** 2460390 points
Other Parts Discussed in Thread: LME49724

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758550/lme49724-1-nf-output-cap

器件型号:LME49724

您好!

LME49724数据表指出、可以在不出现稳定性问题的情况下驱动100pF、但除此之外、任何其他操作都需要输出 Rs 来对该电容进行去耦。 我的问题是:如果我在放大器输出端使用40欧姆电阻、1nF 会导致任何稳定性问题。 这是否足以保证稳定性? 我的温度范围是-10 C 至80 C

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taoufiq、

    只要电容负载通过电阻器与放大器的输出隔离、就应该可以。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、那么我将使用50欧姆的2nF 电容。