This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:询问 TAS5753 TD 参数

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720667/tas5753md-asking-for-the-tas5753-td-parameter

器件型号:TAS5753MD

大家好、
对于 TAS5753 TD 参数、13.5ms 是否应从最大值列移至最小值列?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    数据表中的13.5ms 为最大值。 这意味着器件内部的 I2C 逻辑在 RST 被切换后的13.ms 内被激活、并且只有在这个时间延迟之后、来自主机的 I2C 操作才能开始。
    此致、
    郑少文