This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:通过 J4连接到连接器 J1的外部 I2S 音频

Guru**** 2769395 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5751MEVM, PUREPATHCONSOLE, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720513/purepath-cmbevm-external-i2s-audio-via-j4-to-connector-j1

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5751MEVM

参考 PurePath-CMBEVM 子板、修订版 G.

目标是通过 J4连接器播放外部 I2S 音频、并将其连接到 TAS5751MEVM 电路板的输出端。

要通过 J4输入外部 I2S 音频、必须设置多路复用器3、4、5、6以将外部 I2S 传递到连接器 J1。
这显示在 第42页的《PurePathConsole MB 用户指南》的图35中。
通过 使用 PPC 将 MUX3选择控制信号切换为高电平、将 MUX4、MUX5和 MUX6选择控制信号切换为低电平、并在接头 LRCLK、SCLK、SDIN 和 MCLK 引脚的引脚1和2之间添加跳线、可将 TLV320AIC3262旁路掉。
I2S 接头引脚用于三种用途:探测 来自 PCM9211的 I2S 信号、绕过 TLV320AIC3262的 I2S 信号 并使用 PCM9211 I2S 信号、绕过 TLV320AIC3262的 I2S 信号 并使用外部 I2S 源。
我已经学习了文档和原理图、但您能为我提供如何实现这一目标的建议吗?

此致、Leen