This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760L:THD+N≦1%时 TAS5760L 的输出电压电平

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760L, TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736475/tas5760l-output-voltage-level-of-tas5760l-at-thd-n-1

器件型号:TAS5760L
主题中讨论的其他器件: TAS5760M

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 TAS5760L 在 THD+N≦0.8%时的输出电压电平。
当他在原型板上检查时、输出电压为6.8 Vrms (7.9 W)。
因此、他被问及 I 至 TAS5760L 的输出功率是否不能超过8W。

我尝试使用 EVM 进行检查、但没有 TAS5760LEVM。
他还使用32引脚类型。 (TAS5760MDEVM 具有48个用于 EVM 的引脚)

因此、请告诉我 TAS5760L 在 THD+N≦1%的条件下的输出电压。
客户的使用条件如下。

PVDD:12V
Ω:6 μ H
THD + N:≦0.8%
器件控制:硬件(0dB)
电压削波器:GVDD

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、
    实际上、您可以在 TAS5760M EVM 上执行此测量。 对于12V 应用、M 版本和 L 版本之间的性能应该非常相似。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    我已经检查了 TAS5760MEVM。
    TAS5760MEVM 仅安装了48引脚器件。
    没有32引脚 TAS5760MEVM。
    由于器件的尺寸不同、我认为它在散热面积方面也会有所不同。
    我不是要询问数据是否相似、而是要问实际数据是否没有差异。

    请告诉我 TAS5760L 和 TAS5760M 的组成、以及结构相同时的内容。

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、
    32引脚和48引脚在1% THD 下的最大输出功率差异应该非常小、这基本上取决于 RDSon。 它们之间的 Rdson 是相同的。
    最棒的酒店
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    感谢你的答复。
    我了解 Rdson。
    但是、TAS5760L 的 PVDD 为最大值。 最大16.5V、TAS5760M 的 PVDD 最大。 26.4V。
    由于 PVDD 差异、客户条件下的输出是否确实存在差异?
    此外、是否有 TAS5760L 的实际数据?

    PVDD:12V
    Ω:6 μ H
    THD + N:≦0.8%
    器件控制:硬件(0dB)
    电压削波器:GVDD

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    请告诉我前面的问题。

    但是 、TAS5760L的 PVDD 为最大值。 最大16.5V、 TAS5760M的 PVDD 最大。 26.4V。
    由于 PVDD 差异、客户条件下的输出是否确实存在差异?
    此外 、是否有 TAS5760L 的实际数据

    PVDD:12V
    Ω:6 μ H
    THD + N:≦0.8%
    器件控制:硬件(0dB)
    电压削波器:GVDD

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、
    它们实际上共享相同的功率级、但它们之间的 OV THR 设置不同。 因此、当 PVDD 低于16.5V 时、其性能应相同。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    感谢你的答复。
    我理解您的意见。
    我将向客户解释。

    此致、
    哈塞伯