This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007:输出/输入中断

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719458/tlv320aic3007-broken-output-input

器件型号:TLV320AIC3007

尊敬的 Sirs:

我们在 第三方开发板 上的通信应用中使用 AIC3007、在该应用中、耳机和附加扬声器连接到设备。 设备出现问题、因为有一些设备出现故障、无法正常播放或录制声音。 我们认为、当用户插入/拔出耳机时、可能会发生这种情况。 您是否有任何常规的"做"和"不做"或任何建议(如保护电路)以避免它们制动? 请提供任何帮助。

此致、

Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lars、

    这是非常奇怪的。 这是什么第三方电路板? 这可能是配置错误、处理器问题或驱动程序问题造成的任何问题。

    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗? 您知道器件配置是什么吗?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我们使用 Phytec 的 phyBoard-wega。

    请参阅 :https://www.phytec.eu/product/single-board-computer/phyboard-wega/

    要对应用程序进行汇总:

    该板用作基于 IP 的通信系统中的客户端。 它附带一个通道线性输出、一个通道线性输入和一个通道扬声器输出。 我们将有源 扬声器连接到线路输出、将耳机连接到线路输入和扬声器输出。

    三个电路板内置在19英寸-盒中、配有5 VDC 电源。 目前、我无法告诉您、原始开发人员已转移到另一个团队、如何配置器件。 请告诉我您需要哪些详细信息、我将看到这些信息。

    此外:

    用户观察到音频芯片在断开后损坏、并重新连接扬声器和耳机、因为他们必须重新定位机架中的19英寸盒。

    此致、

    Lars