This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4192:复位和 CLK Q?

Guru**** 2459810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758153/src4192-reset-and-clk-q

器件型号:SRC4192

当器件退出复位状态且没有 CLK (RCKI)时、器件属性是否会根据被拉至低电平和高电平的控制引脚自行配置它、然后在存在 RCKI 和 I2S 数据时正常运行?

谢谢;

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    如果没有 RCKI、我认为器件无法配置。

    SRC419x 器件没有内部 POR。 因此、建议使用外部参考时钟、然后强制器件复位(通过将 RST 置为低电平至少500ns)、然后将 RST 线路拉至高电平。 这可保证器件的可靠功能。

    此致、
    Ravi