This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:主控模式的最小设置

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757981/pcm1865-minimum-setting-for-master-mode

器件型号:PCM1865

我想知道 PCM1865的以下配置是否有参考设置。

*主时钟:25MHz X Tal

*模拟输入:VINL1和 VINR1

*采样率:44.1kHz

*位宽:24位

*运行模式:主机

*连接:I2S

我假设以下寄存器可能相关。

* 0x06:PCM186X_ADC1_INPUT_SEL_L =选择 VINL1

* 0x07:PCM186X_ADC1_INPUT_SEL_R =选择 VINR1

* 0x0B:PCM186X_PCM_CFG =设置24位和 I2S

* 0x20:PCM186X_CLK_CTRL =用于设置 XTAL、MASTER、PLL、CLKDET_EN (是否需要使用 CLKDET_EN 和 PLL)

* 0x26:PCM186X_bck_DIV=设置 BCK 除法

* 0x27:PCM186X_LRK_DIV =设置 LRCK 除法

如有任何意见,请提出。 谢谢。

安多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ando、
    我意识到您有一个单独的线程、在这个线程中、您在从模式下查询 PCM186x 器件、我们不需要主时钟。

    基于这个线程、我看到这个问题没有进入主控模式。 这里我们确实需要 XTI 输入、我看到您没有使用标准音频主时钟频率(例如24.576MHz)之一、而是使用25MHz 时钟。 您是否有机会使用24.576MHz 晶体?

    该器件需要特定的分频器才能使其在非音频频率下工作、并且我可以在 EVM 上测试相同的配置后提供特定的配置。 但是、如果在主模式下确实使用24.576MHz 时钟、则可以使用前面的线程中提到的自动配置。

    如果您想在主模式或从模式下使用器件、请告诉我、我们可以为您设置所需的配置。 谢谢。

    此致、
    Ravi