This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:上电序列

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755826/pcm1802-power-up-sequence

器件型号:PCM1802

大家好

如果我们问 PCM1802、您会介意吗?
请参阅附件文件。
e2e.ti.com/.../20181218_5F00_PCM1802.pdf

※在文件上、"输入静音"意味着低电平不 是输入、高电平 是开始输入。  

我们的客户使用此序列。
如果有问题、您能告诉我们吗?

使用该序列、ADC 转换数据上存在30mV 的偏移。
->我们假设没有上电序列,我们会通知客户存在另一个问题。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您对我们的问题有一些更新、您能与我们分享一下吗?
    然后、除了我们上次的更新之外、我们还想确认一点。

    在切换 PDWN (释放断电模式)后、我们应该等待 1024个系统时钟和4480/FS 这两个术语吗?
    换句话说、我们是否应该 在  数据表 P14上将 PDWN 切换操作视为"内部复位"?

    然后、LRCK、BCK 和 SCKI 的值有一些错误。
      我们在12月18日更改了正确的值。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    我将对此进行研究并获得反馈。 谢谢。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi San

    感谢您的合作。
    客户需要在星期五之前回复。
    我们期待您的更新。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、
    在第一个线程中、有关输入静音的注释有点令人困惑、因为 PCM1802没有静音输入。 请详细说明一下吗?

    关于 PWDN 输入、该输入通常会取代内部复位、并且一旦我们将 PWDN 拉至高电平、该部件应具有正常输出、然后是4480/FS 周期。

    最后、您能否向我发送有关您为输出提到的偏移的波形? 我不确定目前是什么原因导致了此问题、并需要更多信息...在他们的电路板或 EVM 上是否观察到这种情况?

    谢谢。

    此致、
    Ravi