This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754MDCAEVM:与 PPCMB 相连

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720538/tas5754mdcaevm-connected-with-ppcmb

器件型号:TAS5754MDCAEVM

您好!

我已将 PPCMB (AIP006G)与 TAS5754EVM 连接、并尝试查看 I2S 时钟和数据信号。 我正在通过 USB 流式传输音频输入、并通过 PPC2 GUI 连接电路板。 音频已成功输入和输出、但当我探测板最左侧的 MCLK/BCLK/DIN/DOUT 引脚时、不会出现任何信号(附照片 )。 毫升

EVM 上的文档具有与我不同的 PPCMB 版本、因此我想查看信号是否有原因不通过这些引脚。  

谢谢、

Emma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    J4连接器的主要用途是提供外部 I2S 信号。  这些接头不能用于监控 USB 音频输入的时钟和数据。  查看下面的 PPCMB 原理图(修订版 G)。

    e2e.ti.com/.../AIP006G_5F00_Schematic.pdf

    Andy