This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:输入 USB 板3

Guru**** 2575965 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736532/tas5558-input-usb-board3

器件型号:TAS5558
主题中讨论的其他器件: TAS5624

大家好、我 正在搜索 输入 USB 板3 EVM。 但我找不到可以在哪里购买此 EVM。 我可以告诉我在哪里购买该板。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是指 TAS5558 EVM 吗? 您可以在以下位置找到它: www.ti.com/.../tas5548evm 此板支持 USB 端口、您可以直接评估它的设计。 另请参阅 EVM 用户指南 :www.ti.com/.../slou351b.pdf
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个放大器、它是一个死处理器。 在此放大器中为 tas5558和 tas5624 2ps。 我不会对该板的该放大器进行修复,也不会在 PurePathTm控制台的 tas5558寄存器中进行更改。 或者我无法做到这一点吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瑞吉斯

    PurePath 控制台仅适用于输入 USB 端口3、而不适用于您自己的任何定制板。 如上所述、这些电路板可在 TI.com 网站上订购。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    您是指来自此链接的链接 :www.ti.com/.../tas5548evm  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瑞吉斯

    您可以使用:

    www.ti.com/.../TAS5548EVM



    www.ti.com/.../PUREPATH-CMBEVM

    这两个选项都将与 PPC GUI 配合使用。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瑞吉斯

    如果您的问题已得到解答、请单击"这已解决了我的问题"。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以及如何下载 PPC 软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瑞吉斯

    请单击以下链接中的"申请": www.ti.com/.../PUREPATHCONSOLE

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。