This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:此编解码器是否具有96kHz 采样率版本?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C, PCM2902C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719428/pcm2902c-does-this-codec-come-in-a-96-khz-sample-rate-version

器件型号:PCM2902C
主题中讨论的其他器件:PCM2900C

是否有人推荐采用类似于 PCM2900C 且采样频率为96kHz 的 USB 编解码器。  

谢谢。。。

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven、

    我们拥有的所有 USB 音频编解码器都与 USB 音频1类兼容、这意味着支持的最大采样率为48kHz。 遗憾的是、我们没有可支持96KHz 采样率的替代器件。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、  

    感谢您的回复。  

    我对 USB 音频1类进行了一些搜索、发现它应该支持96kHz 时的24位。  

    如果将比特率降至16、我能否以更高的速率进行采样?

    我的 PCM2902C 项目具有可审计性、由于某种原因、它在96kHz 16位下似乎可以正常工作、这由更平滑的波形和密集采样表示。

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven、

    感谢您提供额外的反馈。 从 PCM2902C 的角度来看、回收和记录支持的最大采样率为48kHz。 您使用的软件可能并不是真正配置编解码器以更高的采样率运行。 我已经使用编解码器的 S/PDIF 输出验证了采样率是否保持恒定至48kHz、即使在软件上将其更改为 Audacity。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件如何查找这些额外的采样点并以某种方式交叉点感到奇怪。  

    无论如何,这就是它的样子

    谢谢。。。

    Steven