This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:寻求 TPA3131自举电压额定值设计

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720418/tpa3131d2-asking-for-the-tpa3131-bootstrap-voltage-rating-design

器件型号:TPA3131D2

大家好、
客户使用具有 PVDD12V 的 TPA3131。 我们建议的 boostap 电容额定电压是多少? 16V 是否足够?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SSH-SAN,

    对于 BSPx 和 BSNx 电容器、TPA3131D2数据表的第15页中提到、额定电压必须至少为16V。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    正如 Kato-San 提到的、16V boostap 电容额定电压已经足够好了。

    您好、Kato-San、
    感谢您的完美答案。

    此致、
    郑少文