This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要语音交换式扬声器电话 IC 的替代产品

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2, TAS5805M, TLV320AIC3106, TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754914/need-alternative-for-voice-switched-speaker-phone-ic

主题中讨论的其他器件:TPA3118D2TAS5805MTLV320AIC3106TLV320AIC3204

海  

我正在寻找 mc34018语音切换扬声器电话 IC 的替代产品、或者类似产品也可以。  

请尽快回复我

此致

Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、
    请向我们提供有关您的应用的更多信息吗? 例如电源电压、扬声器电阻、单声道或立体声模式、输出功率、模拟或数字输入....
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的回复。

    应用是铁路应用中的乘客紧急通信单元。
    模拟麦克风和扬声器非常接近约5英寸。 扬声器电源应为1W 或更高。 电源电压不是问题、但可能小于12V。 单扬声器驱动。

    主要是避免声学反馈、如 Larsen 效应。

    此致
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、
    感谢您提供信息。 如果输入是模拟信号、我相信 TP3111D1或 TPA3118D2 (PBTL 模式)是不错的选择。
    如果输入是数字信号、我认为 TAS5805M 是一种很好的滤波器。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    实际上、我正在寻找一款类似 MC34018语音交换式扬声器电话 IC 的产品。 它在半双工模式下工作、但切换将自动发生。 主要问题是麦克风和扬声器之间的反馈非常接近。 避免使用 MC34018是有用的。 但 MC34018的温度范围较小、仅为60度、但我需要85度的压差。

    请告诉我任何可用的解决方案。

    此致
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、
    看起来编解码器集成在器件内部。 我将此问题转发给我们的编解码器专家。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、

    您是否正在寻找直接替换产品、或在下一代系统中使用其中一种产品的产品?

    根据我所能知、该器件是完全模拟的、TI 不会在一个器件中具有执行此特定功能的所有模拟。 数字领域中有编解码器可实现此功能。 您对此感兴趣吗? 还是希望将内容保留在模拟领域。
    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai Steve、

    直接替换不是必需的、我们也可以寻求数字解决方案。

    请建议使用编解码器的数字解决方案。 这是一项非常紧迫的要求。

    Regarda
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkat、

    TLV320AIC3106已用于许多 IP 电话、并且具有非常灵活的输入/输出路由。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Steve、

    请告诉我如何根据我的要求使用/配置此编解码器。 这是我第一次使用编解码器。  请指导我。

    此致

    Venkat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkat、

    1.您需要多少输入/输出?
    2.是否要执行8kHz? 还是16kHz?
    3.对通信处理器的数据格式是否有偏好?
    4.驱动扬声器的放大器的电源要求? 扬声器是否需要像 MC34018那样为25欧姆? 还是可以使用更常见的扬声器阻抗?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入为1个 MIC 和1个线路接收器。 输出为1线路输出和1扬声器输出。

    2、任何事情都可以、性能好

    3.数据格式无偏好

    我们可以为扬声器提供外部功率放大器。 在本例中、我需要8欧姆6W 扬声器、因此功率放大器可以放置在外面。

    另请找到所附的方框图、以更好地了解我的应用。

    此外、我目前还可以使用 TLV320AIC3204EVM 板。

    e2e.ti.com/.../IC-block-diagram.pdf

    此致

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkat、TLV320AIC3204可以正常工作。 需要重新完成方框图。 无需线路驱动器或线路接收器、因为数据将是数字的。 音频编解码器将为处理器提供数字输出、并从同一处理器接收数字输入。 通信将以数字方式完成。 如果您希望它是有线连接、则可以使用以太网。

    AIC3204 GUI 具有回放和录制的快速入门设置。 您可以将它们用作起点。
    此致、
    -Steve Wilson