文档 slaa474显示 AIC3254具有立体声 AGC、我可以理解第2页的图1。
下面我有一些问题。
1. 如何启用立体声 AGC 功能? 我需要在 GDE 或任何寄存器中设置什么吗?
2. 为什么 GDE 中 AGC 的参数与 TLV320AIC3254应用参考指南中的寄存器设置不同? 它们之间是否有任何差异?
GDE 中的 AGC_MAX_GAIN 只能在 接受的范围-16.0至15.9999980926513671875 (+-24dB)内设置
应用参考指南中的寄存器可设置为0dB 至58.0dB。