This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:打开/关闭 ADC 静音的时间

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758384/tlv320aic3100-the-time-which-is-to-turn-adc-mute-on-off

器件型号:TLV320AIC3100

大家好

感谢您 始终与 TLV320AIC3100合作!

关于以下 URL 更新、
https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/752820
我们想知道打开/关闭 ADC 静音的时间。
这个多少钱?
如果你有一个公式,你能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    DAC 的软步长为0.125dB、但 ADC 的步长为0.5dB、因此公式仅因步长而异。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San

    非常感谢您的及时回复!

    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本