This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:周期性错误

Guru**** 2879150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757839/dir9001-periodic-error

器件型号:DIR9001

大家好、

我的客户发现他们的系统中出现了周期性错误、如捕获后。

其用例如下所示。

采样率:44.1kHz

操作模式:自动模式,但在 PLL 模式下会发生相同的错误。

输入数据:SPDIF

您能给我一个关于此错误原因的想法吗?

我要求客户探测 CLKST 以区分 PLL 解锁和奇偶校验错误。 是否有任何客户应该检查的内容?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito San、
    您能给我提供有关 S/PDIF 源的更多详细信息吗? 这是由 AP 生成还是有其他源? 此外、您能否为我共享 SCH 以确保器件配置正确? 例如:filt 配置对于确保不发生 PLL 错误至关重要。

    期待更多信息来帮助解决问题。

    请注意、由于这里的节假日、我们的大多数应用程序将在圣诞节和新年之前停用。 但我们将尽最大努力及时解决这一问题。

    谢谢、此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patil、

    感谢你的答复。
    我将检查源代码和原理图。 我会在收到信息时将您送回。

    此致、
    Saito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patil、

    S/PDIF 源是其设备。 S/PDIF 数据不是由 AP 等音频分析仪发送的
    我的客户只能共享前导码部分的 S/PDIF 波形。 这是足够的数据吗?
    关于原理图、需要更多时间与我们分享。 如果您能在原理图恢复之前查看波形、我将不胜感激。

    另外、我还有一个问题、如下所示。
    1) 1)错误引脚上是否有内部上拉电阻器? 如果是、您能否确认电阻值?

    2) 2)错误出现后、即使已消除错误、是否仍有任何期间可将器件错误引脚保持为高电平?

    此致、
    Saito