This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2904:启用 HID 功能

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2904, PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736581/pcm2904-enabling-the-hid-function

器件型号:PCM2904
主题中讨论的其他器件: PCM2906CHID2

大家好、

如何启用 PCM2904的 HID 功能?

我想我需要启用 HID 端点、因为控制端点是默认设置。

但我在数据表中看不到更改它的方法。 请帮助!

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我认为一旦触发 HID 中断、HID 控件实际上就会被启用。 我将查找有关此内容的更多信息、并将返回给您。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    您是否能够在 EVM 上测试此功能?

    我的客户告知、控制 HID 输入时、似乎没有任何变化。

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    PCM2904实际上具有与 PCM2906C 相同的行为和性能、因此我尝试了 PCM2906C EVM。 在 EVM 中、一旦触发 HID 输入、我就能够在计算机中看到相应的操作。 HID0触发静音命令、HID1增大音量、HID2减小音量。  

    请注意、PCM2904 的 PCM290x 勘误表中突出显示了一些问题、这些问题可在 TI.com 中器件的产品文件夹中找到。 HID 接口未列出、因此您不应对 HID 功能和 PCM2904有任何问题。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的快速支持和努力!

    我将再次就此与客户进行核实。

    谢谢!

    许耀明