This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:它是否可用于1 Ω 扬声器?

Guru**** 2381060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758186/tpa3116d2-can-it-be-used-for-a-one-ohm-speaker

器件型号:TPA3116D2

是否可以将其用于1欧姆扬声器? 我想将其用作具有50w 输出的单声道放大器、那么我是否应该仅使用 IC 的一半、我是否可以将两个通道耦合到单个输出中?

谢谢。

美国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satya、
    在1Ohm 负载上具有50W 输出功率的情况下、峰值电流为10A。 由于采用 PBTL 模式、每个通道的电流为5A。 这仍然远离 OC THR。 但您需要知道、在负载较低的情况下、功效会非常低。 那么、热性能是一个巨大的挑战。 您需要高度关注它的热设计。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、谢谢、致以诚挚的问候。 Satya