This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:启动电容器的电压容量

Guru**** 2491435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758262/tas5760m-voltage-capacity-of-boot-capacitors

器件型号:TAS5760M

您好!

您能否向我展示我们参考的启动电容器的最小电压容量?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、
    建议为自举使用额定电容至少为16V 的 X5R 或更高质量的220nF 陶瓷电容。
    此致、
    郑少文