This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPA3255:TINA 模型

Guru**** 2459830 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753759/tina-spice-tpa3255-tina-model

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

此型号是否可用? 我在产品页面上看不到它。

3245、3251呢?

谢谢、

Alek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、
    我们将与团队确认并尽快回复您。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aleksander、

    这些问题尚未发布。 请问您的型号用例是什么?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justine

    我只是想玩一个游戏、尝试从3255中挤出更多的空间、使其足够好地用于3向有源扬声器、而不是 AB 类

    是否可以预测模型何时可用?

    Alek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    如果您讨论的是 THD 和 SNR 性能、您是否查看 了 TPA32xx 器件的后置滤波器反馈应用手册? 这详细说明了无源 PFFB 外部电路可以实现的性能增益。

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我快速看了一下。 它可以是一个选项。 但我宁愿自己尝试。 可能需要在周围添加一些运算放大器。

    顺便说一下、您是否确定文档中的计算正确?  我检查得很快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、
    我将关闭此问题、如果您有任何其他问题、请随时创建新帖子。
    此致、
    郑少文