This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tlv320aic3212蜂鸣器

Guru**** 2528860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737447/tlv320aic3212-beep-generator

器件型号:TLV320AIC3212

您好、Sirs、

问题1:

这种蜂鸣音一般功能。

此函数能否连续生成 Ex: 1K 正弦波音调?

如果是、您是否会在 aic3212 EVM 上提供合适的建议基础

示例配置"播放至耳机"

问题2:

是否建议使用 SPK+ 输出来驱动 I2S 输入在1KHz 时占空比和频率为50%的蜂鸣器?

通常,在3xx KHz 时,PWM 占空比为50%,无音频输入。  我希望特定频率仅在 SPK+(单端)驱动蜂鸣器

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    哔声功能用于生成持续时间已确定的提示音;不能连续发出提示音。 AIC3262的 miniDSP 与 AIC3212类似、但具有自定义处理功能、因此应该可以在该 miniDSP 中生成连续音。  

    D 类扬声器放大器的 PWM 频率实际上是固定的、无法在器件中修改。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    明白了。 非常感谢~