This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1773:输入数字代码与输出模拟电压间的关系

Guru**** 2932110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720240/pcm1773-input-digital-code-vs-output-analog-voltage

器件型号:PCM1773

您好!

理想情况下、输入数字代码与输出模拟电压之间的关系是否呈线性关系、如下所示?

如果没有、您能告诉我输入数字代码与输出模拟电压的理想关系吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    通常、TI 不会指定音频 DAC 的线性度。  这些 DAC 通常针对交流性能进行设计、通常具有一个直流阻断电容器。  非线性误差会影响 THD+N、因此在某种程度上它在该规格中表示。  该 DAC 的数据格式是一个有符号(二进制补码) 24位数字。  负满量程代码(0x800000)为~(-0.77*VCC/2 + 0.5*VCC),零量程(0x000000)为0.5*VCC,满量程(0x7FFFFF)为~(0.77*VCC/2 + 0.5*VCC)

    谢谢!

    Paul