This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424-Q1驱动85W@3 Ω

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737551/tas6424-q1-tas6424-q1-driving-85w-3ohm

器件型号:TAS6424-Q1

大家好、团队、

要优化通道配置、 使用 以下配置会有所帮助?

一个具有 85W@3 Ω 10% THD 和25V Vdd?的通道 (不是并行模式!)

这是可能的、还是会导致过流问题?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    功率过高、将触发输出电流限制。  您需要使用 PBTL 来达到此功率级别。

    sqrt (85/3)= 5.32Arms

    5.32Arms *1.414 = 7.52Ap。  TAS6424-Q1上的电流限制典型值为6.5Ap。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2Ω 您的计算结果、可以在并行模式下对 Ω 负载提供160W 的功率:

    Sqrt (160/2)= 8、95Arms

    8、95Arms * 1、414 = 12、65Ap

    每个通道12、65Ap / 2 = 6、325Ap

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、
    是的、电压需要为25.3Vdc。 如果没有损耗、就会出现这种情况。 当然、我们知道 LC 滤波器电感器中存在 Rdson 损耗和 DCR 损耗。 这可能会将 PBTL 中的功率降低至大约150W。
    TAS6424-Q1在10% THD 下、25Vdc 的电压为2 Ω 负载提供150W 的规格。 。