This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:/PDN 特性

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757899/tas5825m-pdn-feature

器件型号:TAS5825M

您好!

您能否告诉我/PDN 引脚何时被置为"低电平"以及何时通过 I2C 将 RST_DIG_CORE 置为"高电平"之间的行为差异?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    当 PDN 下拉至低电平时、TAS5825将关断、其中包括所有信号 路径和内部电源。 I2C 通信现在不起作用。 但 RST_DIG_CORE 将重置信号路径(包括 DSP 系数在内的所有配置都将丢失)。 在此状态下、TAS5825将处于深度睡眠模式。 由于内部1.5V (VR_DIG)仍能正常工作、I2C 也能正常工作。

    此致、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix-San:

    感谢您的解释。

    我还有一个问题,当/PDN 引脚被置为“低电平”(如 RST_DIG_CORE)时,信号路径是否复位?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    是的、你是对的! 这两种方法都需要从头重新配置 DSP/器件。

    此致、
    Alix Wan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix-San:

    感谢您的大力支持。

    我明白了。

    此致、
    加藤