This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:DRC 偏移1参数

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737437/tas5755m-drc-offset1-parameter

器件型号:TAS5755M

您好!

请告诉我 DRC Offset1参数的可调最小值和最大值吗?
如果 DRC 偏移1设置为0dB ~ 12dB 、偏移增益似乎会增加、但如果 DRC 偏移1设置为>12dB ~ 24dB、偏移增益会减小。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、
    正确的做法是、最大偏移为12dB、我也在 EVM 上复制了这一点。 此外、我们还有一份介绍 DRC 块的文档: www.ti.com/.../sloa148.pdf 希望它能帮助您理解。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    感谢您的快速响应。

    如果使用 TAS57X1 GDE 将 DRC Offset1的值设置为大于12dB、您能否告诉我偏移增益降低的原因?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    我刚刚从客户那里得到了其他问题。

    请告诉我"为什么 DRC 偏移1的最大值为12dB"和"如果 DRC 偏移1寄存器的设置超过12dB、TAS5755M 如何工作"的原因。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、
    这是一个设计限制、因为这不是正常使用-不建议将偏移值设置为如此大。 从上图中可以看出、输入为0dB 时、输出电平已经大于0dB、这意味着输出信号已经削波、DRC 实际上并不能保护输出线性。 如果您想提升输出信号、请使用主音量而不是 DRC 偏移。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    感谢您的解释。

    我理解、但如果客户不相信、我会联系您。

    此致、
    加藤