This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:原理图检查帮助

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737363/tpa3138d2-schemactics-review-help

器件型号:TPA3138D2

尊敬的 TI 专家:

您能帮助查看以下原理图吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    我在 SCH 中找不到明显的问题。 请确保 L24和 L25使用电感器。 如果它们是铁氧体磁珠、则需要为 C236和 C237使用1nF 或2.2nF 电容器。 但是、我们基本上建议客户使用电感器滤波器来实现 PBTL 模式、以实现良好的 EMI 性能。 此外、请确保额定电流高于最大输出电流。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn:
    非常感谢您的支持。