This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2705C:通过 USB/SPDIF 支持 PCM270x 24位音频

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757774/pcm2705c-pcm270x-24-bit-audio-support-over-usb-spdif

器件型号:PCM2705C

您好!

我想使用 PCM270x 将 USB 音频连接到 SPDIF (我打算使用外部 DAC)。 PCM270x 内的 USB/SPDIF 信号路径是否支持24位音频? 非常感谢。

此致、

Bernard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernard、

    我团队的应用工程师 Paul 将在今天之前向您回复。 但是,随着即将到来的假期,继续提供支持可能会被推迟。

    感谢您的理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernard、

    遗憾的是、PCM270x 仅支持16位。

    谢谢、
    Paul