This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424Q1EVM:无法连接或查找器件

Guru**** 2459830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757824/tas6424q1evm-can-not-connect-or-find-device

器件型号:TAS6424Q1EVM

你好!

我看不到 EVM、已经尝试过两台响应相同的笔记本电脑。  
该卡连接至14V、J12跳线仍处于打开状态。 USB 锁定指示灯亮起、但发出警告。

在 PPC3中、该器件被视为离线。  

这是在运行 Windows 10和 USB 3.0端口时完成的。

如何继续?

此致
Fredrik