This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:请求 TAS5825 GPIO0/GPIO1/PND 引脚实现静音功能

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716971/tas5825m-asking-for-the-tas5825-gpio0-gpio1-pnd-pin-for-mute-function

器件型号:TAS5825M

大家好、
客户正在使用 HW GPIO 静音功能评估 TAS5825。

以下问题的帮助。
哪个引脚可用作 TAS5825?
2.客户是否可以将 GPIO0/GPIO1/PDN 短接在一起以实现硬件静音功能? 将 GPIO0/1/PDN 一起激发是否有副作用? 即噼啪噪声。


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    所有三个 GPIO GPIO0、GPIO1和 GPIO2均可配置为静音功能。 您可以参考 TAS5825的寄存器映射。

    • 请使用 GPIO_CTRL 寄存器(偏移= 60h)将 GPIOx 配置为输入;
    • 请使用 GPIO_INPUT_SEL 寄存器(偏移= 64h)将 GPIOx 配置为静音;

    关于将 PDN 和 GPIO 短接在一起、我将在  一些测试后为您提供一些关于副作用的反馈。

    Alix Wan、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    很抱歉耽误您的商务旅行。
    PDN 是断电功能、这意味着如果将 PDN 设置为低电平、器件将关断。 您的所有配置都将被删除。

    对于您的应用、您可以选择将静音短接至 PDN、但在这种情况下、静音功能不意味着什么、因为 PDN 将关闭器件以关闭。
    当您再次选择启用 PDN 时、将不再存在将 GPIO 配置为静音的配置。


    此致、
    Alix Wan。