This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:默认选择哪种音频处理流程

Guru**** 2537360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757641/tas5825m-which-audio-process-flow-is-selected-by-default

器件型号:TAS5825M

你(们)好

加电时、该芯片是否默认为它支持的音频处理流程之一? 还是应始终通过使用 PPC3转储的配置文件进行配置?

谢谢你

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manusha、
    AMP 器件需要在每次上电时由主机进行配置-内部没有默认配置。 您可以尝试使用 PPC3工具非常轻松地生成配置文件。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有多个芯片可用于评估我的设计、这些芯片来自不同的供应商、我希望在购买 EVM 和 PPCMB 之前对该芯片进行粗略测试。 这看起来几乎是不可能的、因为如果没有配置、芯片就无法工作、要创建配置、我需要运行 PPC3、而 PPC3又需要 EVM 和 PPCMB。 但感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、当您为芯片提供 I2S 时、该芯片将播放音频