This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:处理流程12的 DSP 存储器映射

Guru**** 2458890 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756011/tas5825m-dsp-memory-map-for-process-flow-12

器件型号:TAS5825M

你好。 我正在使用 tas5825m 开发音频设备。 而 tas5825m 的 DSP 通过 I2C 从 STM32获取数据。 我的音频设备实现了2.0音频系统或2.1音频系统。 关于2.0 -据我了解、我可以使用寄存器映射来处理流程5、6 e.t.c 表 SLAA786A。 对于文档 SLAA786A 中的2.1音频系统、我看不到寄存器映射。 我想使用流程12、但 SLAA786A 没有此流程的寄存器映射。

此致。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:
    您有 TAS5825M EVM 吗? 生成配置文件非常容易。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn。
    不、我没有 tas5825M EVM。 我的板上有两个芯片 tas5825m。 它们连接到主机控制器 STM32、主机控制器 STM32通过 I2C 对 DSP TAS5825M 进行编程。

    我的器件方案:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    建议您使用我们的 PPC3软件生成配置文件、而无需连接到 EVM 板。 然后、您可以通过 STM32将这些配置连接到 TAS5825。

    请申请访问 TAS5825和 PPC3平台的模块。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alix。

    可以将此应用程序发送到我的电子邮件吗? Demigod280@yandex.ru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    就完成了。 您将收到电子邮件。

    请参阅 :e2e.ti.com/.../8838.How-to-Generate-a-Header-File-fro-TAS5805M-in-PPC3.pdf

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix。 我要等,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    9-12的存储器映射是否会被释放? 我可以使用 PPC 生成文件、但也需要存储器映射。 我特别需要流程9中的地图。