This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:要求查看 TPA3113原理图

Guru**** 2526670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737224/tpa3113d2-asking-for-the-tpa3113-schematic-review

器件型号:TPA3113D2

大家好、
您是否会查看客户的两个 TPA3113原理图?
输出功率为每通道6W。 扬声器为4欧姆。
txn.box.com/.../9m3yzztq5vt61cjha6bsryw7it8wenla

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    很难查看此 SCH、因为它中没有器件值。 我使用 google 搜索了器件型号、但大多数器件仍不可用。
    有关合适的器件值、请参阅 EVM 设计 :www.ti.com/.../slou271a.pdf
    铁氧体磁珠阻抗是否为26 Ω 和100MHz 频率? 它非常低、请在输出滤波器中使用更高阻抗(例如300 Ω 或600 Ω)的铁氧体磁珠、以实现良好的 EMI 性能。
    我担心的另一件事是这里使用的是单端输入模式、输入电路在 INP 上非常复杂、这可能会引入噼啪噪声问题。 INN 引脚上的电阻器和电容调优可能需要平衡不同的输入、以最大程度地降低噼啪噪声。
    此致、
    郑少文